Luxus hat in der Welt der Motorboote einen Namen: Sunseeker International Ltd. ist als Hersteller von aufwändigen Yachten nicht erst durch spektakuläre Szenen in James Bond Filmen weltweit bekannt. Das Unternehmen steht für Stil, meisterliches Handwerk und Liebe zum Detail. Den exklusiven Wünschen seiner Kunden entsprechend stattet Sunseeker die jüngst vorgestellte Yacht 76 mit Marex-Fernsteuerungs- und Joysticksystemen von AVENTICS aus. Diese Technologie an Bord macht das Fahren sowie das An- und Ablegen im Hafen leichter und sicherer.
Die 76 Yacht ist eine echte Sunseeker, die in ihrer Klasse neue Maßstäbe setzt. Ob Lounge-Sitzgruppe, Cocktailbar oder Mini-Beachclub mit Grill und Regendusche – auf dem exklusiven Motorboot werden individuelle Wünsche wahr. Doch nicht nur das Raumangebot auf den drei Decks mit unzähligen Möglichkeiten der bevorzugten Einrichtung und Nutzung bietet die Basis für pure Entspannung auf dem Wasser. Der im südenglischen Poole beheimatete Yacht-Hersteller Sunseeker macht sogar das Steuern und Manövrieren der Luxus-Yacht zu einem entspannten Erlebnis. Das Joystick System Marex 3D erlaubt Kapitänen mit unterschiedlichem Geschick und Geübtheit ein leichtes Manövrieren ihrer Megayacht. Selbst in engen Liegeplätzen ist ein unfallfreies An- und Ablegen einfach möglich.
Das Steuern der Yacht ist von verschiedenen Orten an Bord möglich. Die Systemtechnik von AVENTICS erlaubt den Einsatz von bis zu sechs Joysticks. Aufgrund der Bootsgröße entschied sich Sunseeker auf seiner jüngsten knapp 24 Meter langen 76 Yacht für drei Joysticks. So lässt sich das Schiff von der Brücke, vom Flydeck oder vom Achterdeck aus leicht und sicher bewegen. Welchen Joystick der Kapitän gerade nutzen möchte, kann er je nach persönlichen Erfahrungen, Nutzung der Decks gemäß aktueller Wetterlage oder Sichtverhältnisse frei wählen.
Joystick ermöglicht intuitive Bedienung
Der Drei-Achs-Joystick Marex OS 3D ermöglicht die intuitive Bedienung, ohne dass die Antriebselemente separat koordiniert werden müssen. Der Kapitän kann deshalb situationsbedingt entscheiden, ob er den 3D-Modus verwendet, mit dem Hauptantriebe sowie Bug- und Heckstrahlruder zentralisiert angesteuert werden, oder im sogenannten Thruster Mode nur die Strahlruder mit dem Joystick ansteuert.
Dieses komfortable und sichere Manövrieren per Fingertipp basiert auf dem bewährten AVENTICS-Steuerungskonzept. Die einzelnen Komponenten des Marex OS 3D können gemäß der Anwendung und der gewünschten Ausstattung zusammengestellt werden. Angefangen beim Joystick in ergonomisch-modernem Design bis hin zu vorkonfektionierten Kabeln zum Verbinden von Modulen und Hauptrechner via CAN-Bus haben Schiffstechnik-Spezialisten von AVENTICS sämtliche technischen Elemente optimal aufeinander abgestimmt.
Herzstück des Systems ist die Vektorregelung anhand eines Marine Propulsion Controllers. Der MPC 3D verarbeitet die vom Joystick erhaltenen Befehle und berechnet jene Vektoren, die zur Steuerung von Hauptantrieb und Strahlruder erforderlich sind. Im direkten Zusammenspiel mit einem elektronischen Kompass erleichtert diese Technik das Manövrieren selbst bei heftigem Seitenwind oder starker Strömung: Solch widrige Umwelteinflüsse werden vom System dank der Funktion Heading Compensation automatisch kompensiert.
Andocken deutlich vereinfacht
Die Lieferung und Inbetriebnahme der Marex OS 3D erfolgte durch den ebenfalls in Poole ansässigen AVENTICS-Partner für Marinetechnik PME Group Limited. Der Joystick ist eine der Komponenten, die AVENTICS zur dezentralen Automatisierung von Schiffssteuerungen anbietet. Das modulare Konzept umfasst eine Reihe von untereinander kompatiblen Komponenten und bietet offene Schnittstellen für Motorenlieferanten. Hierdurch wird der Aufwand für die Installation und Inbetriebnahme von Systemen minimiert, so dass kürzere Time-to-Market realisierbar sind.
Diesen Vorzug schätzt auch Nick Lean, Senior Manager bei Sunseeker in Poole, denn neben der Joysticksteuerung kommt in der 76 Yacht auch die Schiffssteuerung Marex OS III von AVENTICS zum Einsatz, die Sunseekers Motorenlieferant in sein System integriert hat. „Die gesamte elektrische Steuerung bildet somit eine leistungsstarke Einheit, da die optimale Kompatibilität aller Bauteile sichergestellt ist“, sagt der Senior Manager und betont, dass die zügige Fertigstellung einer jeden Yacht ein wichtiges Kriterium sei.
Bewährte Systemtechnik aus einer Hand
Sunseeker nutzt passend zum Joysticksystem auch die Schiffssteuerung Marex OS III für Verstellpropeller, Jetantriebe und Wendegetriebe. Sie wird bereits seit Jahren auf unterschiedlichen Mega- und Superyachten zum effizienten, sicheren und gleichzeitig nahezu kinderleichten Ansteuern der Antriebsanlagen eingesetzt. Die Hardware besteht aus nur wenigen modularen Einheiten, die mit ihrer Software werksseitig bereits vorjustiert werden und sich somit schnell und einfach installieren lassen. Für jeden der maximal fünf parallelen Antriebsstränge wird ein selbstüberwachender CAN-Bus eingesetzt, was die Zuverlässigkeit des leistungsstarken Systems deutlich steigert. Die eingesetzten Funktionen sind vielfach erfolgreich im Einsatz. Aufgrund des modernen Designs der Kommandogeber kombiniert mit der Benutzerfreundlichkeit der Bedienelemente haben Marex-Systeme einen festen Platz auf hochwertigen Yachten. Sunseeker profitiert davon, dass die Marex OS III keine projektbasierte Programmierung erfordert. Um die Steuerung den aktuellen Gegebenheiten einer Yacht anzupassen, werden lediglich kundenspezifische Parameter eingestellt und bei Bedarf erforderliche Funktionen anhand der integrierten SPS hinzugefügt.